Guarniciones neumáticas y hidráulicas
Guardar su mudanza neumática e hidráulica de las asambleas es crucial a su operación. Cerciórese de que usted se esté moviendo adelante con nuestra gama de guarniciones hidráulicas y de conectadores neumáticos. Si usted está buscando para las guarniciones de tubo, los conectadores del empuje, o los adaptadores, tenemos una amplia gama de las piezas disponibles en nuestra colección en línea.
En RS, hemos desarrollado una selección de las guarniciones de alta calidad, del grande-valor y de los accesorios neumáticos e hidráulicos que pueden ayudarle a conectar las mangueras, los tubos, y las pipas de un sistema hydráulico juntas. Si están para el uso casero, comercial o industrial, usted encontrará todo que usted necesita y que endereza más aquí.
¿Cuáles son guarniciones hidráulicas y cómo ellos trabajan?
Las guarniciones hidráulicas conectan las mangueras, las pipas, y los tubos en un sistema hydráulico. La mayoría de las guarniciones y de los accesorios tienen un componente del varón y de la hembra que ensamblan a la forma una conexión. Éstos ayudan a contener y a dirigir el flujo del líquido hidráulico en un conductor, mientras que previenen presión de sistema de los escapes y el mantener.
Dependiendo de las guarniciones hidráulicas y neumáticas que usted elige, usted pueda cambiar el sentido de chorro, la elevación de líneas, y el flujo partido. Al mirar en métodos de asamblea, usted encontrará que el prensar es el más común. Las especificaciones de la encrespadura se han comprobado una vez para saber si hay su manguera y la guarnición, una máquina que prensa se ajusta al ajuste apropiado del diámetro.
Usted también notará que los conectadores y las guarniciones hidráulicos están hechos de un número de diversos materiales incluyendo el acero inoxidable, el latón, y el plástico. Debido a la amplia gama de materiales, se crean de, alarde de las guarniciones del sistema neumático una gama de las capacidades del funcionamiento.
Es más común para que las guarniciones hidráulicas sean hechas de los metales que el plástico porque presiones más altas necesitan materiales más fuertes. Los conectadores de cobre amarillo son fuertes, durables, y resistentes a la corrosión. El acero inoxidable tiene una resistencia de alta temperatura pero es típicamente más costoso.
¿Para qué las guarniciones hidráulicas se utilizan?
Hay usos numerosos para las guarniciones hidráulicas y los conectadores neumáticos. Estas piezas son de uso general en los usos hidráulico-accionados en la plomería, robótica, plantas de fabricación, y en el equipo resistente.
Al mirar las pipas y los tubos para su uso, puede ser desafiador utilizarlos en operaciones móviles debido a su rigidez. Por ejemplo, un cavador de la construcción que requiere un sistema hydráulico pero también necesita la libertad movimiento funcionar su herramienta puede poner las limitaciones en las cuales se utilizan los conectadores hidráulicos. Por otra parte, las pipas hidráulicas pueden permitir flexibilidad en los movimientos del brazo de la herramienta que no son posibles con otros tubos o pipas.
Otro uso que utiliza las guarniciones hidráulicas está en vehículos complejos grandes como los planos. Requieren la hidráulica funcionar los movimientos y los trenes de aterrizaje del ala, usando sistemas múltiples de la hidráulica para ayudar a alcanzar el movimiento.
¿Por qué elija RS para sus guarniciones hidráulicas y conectadores hidráulicos?
Estamos confiados a proporcionar los componentes y los dispositivos de alta calidad a nuestros clientes, y nuestras guarniciones hidráulicas se construyen para entregar para el avión transcontinental. Cada producto que ofrecemos a nuestros clientes se construye en el ethos de la durabilidad, de la calidad, y de la satisfacción a largo plazo. Ése es porqué somos una de las distribuidores principales de la electrónica a través de Norteamérica. Si usted está buscando para rápido neumático conecte las guarniciones, guarniciones neumáticas del aire, guarniciones neumáticas del control, o cualesquiera otros tipos de conectadores hidráulicos, los tenemos derechos aquí.
¿Usted ha conseguido una pregunta cerca de una de nuestras guarniciones hidráulicas o desea más información sobre los productos uces de los disponibles en RS? Usted puede encontrar consejo adicional sobre nuestras gamas vía nuestro expert hub contento, o usted puede get en touch con nuestro equipo amistoso conseguir hoy la información que usted necesita delante de su orden.
En orden: 870
En orden: 960
En orden: 300
En orden: 270
En orden: 180
Guarnición de la tubería, conectador masculino, los 3/8in, 1/4 NPT, latón, serie KQ2
En orden: 350
En orden: 220
En orden: 870
En orden: 960
En orden: 300
En orden: 270
En orden: 180
En orden: 350
En orden: 220